结果:找到"物联网 ESP32-S3",相关内容615条
  • 启明智显|低成本智能猫眼门铃方案
  • 在多元化智能产品的发展下,智慧家庭场景开始走入千家万户,众多各式各样的智能门铃产品纷至沓来,智能门铃产业逐渐发展壮大。然而智能猫眼门铃在获得广大消费者喜爱的同时,人们对产品的需求也在不断加强。根据2022年智能门铃销量数据统计,配有室内屏幕的智能门铃占比高达63.8%,这意味着有更多消费者希望通过屏幕来确保他们能够掌握门外访客的面貌、动作等身体信息,以辨认访客是否足够安全。传统猫眼门铃方案通常存在成本高、功耗高、需要花费较多时间设计产品等问题,启明智显猫眼门铃方案主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWiFi和低功耗蓝牙Bluetooth,支持蓝牙5.0快速配网,搭载32bitLX...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能猫眼 ESP32-S3 乐鑫 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-20 11:30:00
  • 启明智显分享|WIFI&蓝牙智能猫眼门铃应用方案
  • 随着生活与科技水平的提高,国民对智能产品的依赖程度愈加强烈。据中国智能家居行业研究报告统计,智能家庭安防需求量增长已超过90%。一方面,相较于日韩智能门铃门锁高达80%、60%的渗透率,国内智能门铃门锁渗透率相对较低,展现出了广阔的市场发展空间。另一方面,智能家居行业近几年在中国的大势发展,带动着智能安防在国内增量快速提升,智能门铃门锁行业正处于快速发展阶段。产品的迭代伴随着用户需求的升级而升级,相较于传统猫眼门铃而言,智能猫眼因其在用户的安全性、管理性方面更加智能化而受到了广泛青睐。为满足消费者日益增长的对产品智能化的更高需求,启明智显推出了基于乐鑫ESP32-S3芯片的高性价比智能猫眼门...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能猫眼 智能家居 ESP32-S3 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-16 11:06:00
  • ESP32-S3模组的特殊引脚可以用吗
  • ESP32-S3模组的数据手册中说“在带有OSPIPSRAM(即内置芯片为ESP32-S3R8)的模组中,管脚IO35、IO36、IO37用于连接至模组内部集成的OSPIPSRAM,不可用于其他功能。”如果内置芯片不是ESP32-S3R8,那管脚IO35、IO36、IO37是不是就可以用。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: ESP32-S3 发帖人:LIXIAOKE 发帖时间:2022-11-16 16:14:00
  • ESP32-S3
  • ESP32-S3的模组还需要外接32.768的晶振吗?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32-S3 发帖人:LIXIAOKE 发帖时间:2022-11-16 16:09:00
  • WT32-S3-WOVERD规格书来了
  • 一.描述WT32-S3-WROVER是通用型Wi-Fi+低功耗蓝牙MCU模组,搭载ESP32-S3系列芯片。除具有丰富的外设接口外,模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于AIoT领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。WT32-S3-WROVER采用IPEX板载天线,配置了4MBSPIflash和8MBSPIPSRAM。采用ESP32-S3芯片,搭载Xtensa®32位LX7双核处理器,工作频率高达240MHz。用户可以关闭CPU的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ES...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: ESP32-S3 发帖人:启明云端 发帖时间:2022-02-09 17:29:00
  • 启明云端带你了解WT32-S3-WOVER
  • 一.描述WT32-S3-WROVER是通用型Wi-Fi+低功耗蓝牙MCU模组,搭载ESP32-S3系列芯片。除具有丰富的外设接口外,模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于AIoT领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。WT32-S3-WROVER采用IPEX板载天线,配置了4MBSPIflash和8MBSPIPSRAM。采用ESP32-S3芯片,搭载Xtensa®32位LX7双核处理器,工作频率高达240MHz。用户可以关闭CPU的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ES...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: ESP32-S3 发帖人:启明云端 发帖时间:2022-02-08 10:27:00
  • 乐鑫代理-启明云端分享ESP32系列教程之一:安装虚拟机及Ubuntu
  • 安装虚拟机软件1.1下载VMWareWorkstation(推荐使用VMWareWorkstation14Pro,14.1及以上版本)将下方网址复制至浏览器打开:下载VMwareWorkstationPro|CN或将下方内容复制至百度网盘打开:复制这段内容后打开百度网盘App,操作更方便哦。链接:https://pan.baidu.com/s/1–LuaptFW_ORY5TrfTBDiQ提取码:200b选择下载其中一个版本的VMWareWorkstation进行下载1.2下载Ubuntu镜像(建议选择ubuntu-16.04及以上)1.官网下载http://releases.ubuntu.c...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-07-06 11:35:00
  • NB-IoT标准演进R13-R14
  • NB-IoT标准演进R13-R142019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-I...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:12:00
  • LTECat1-物联网时代的新宠
  • LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
  • 无线测试资料-测无线模块
  • 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: